MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Supply chain

Digitalizarea ca element crucial în procesul de gestionare a lanțului de aprovizionare global

03.01.20243 minute de citit

Un studiu recent realizat de BDO arată că aproape 50% dintre directorii de nivel C intervievați în întreaga lume declară că lanțurile lor de aprovizionare au fost grav afectate în ultimele 18 luni. De fapt, a doua lor cea mai mare problemă este lipsa de transparență a lanțului de aprovizionare în condițiile actuale. Acest lucru este valabil în special pentru Europa, unde impactul războiului dintre Rusia și Ucraina a cauzat o penurie de diverse bunuri.

Fabricarea inteligentă necesită implicarea mai multor părți interesate și resurse diferite. În aceste timpuri, când incertitudinea poate fi extrem de mare, iar modalitățile de lucru stabilite devin instabile, liderii încearcă să creeze sisteme mai flexibile și mai conectate pentru a răspunde cerințelor în schimbare rapidă ale clienților și pentru a contracara volatilitatea pieței.


Acesta este momentul în care transformarea digitală devine un element crucial în procesul de obținere de către companii a unui avantaj competitiv pe piața globală.

Sondajul McKinsey & Company realizat de McKinsey & Company în 2020 în rândul directorilor de top din lanțul de aprovizionare a demonstrat că pandemia de coronavirus a fost un catalizator pentru o digitalizare suplimentară a proceselor de la un capăt la altul al lanțului de aprovizionare

  • O majoritate covârșitoare a respondenților la sondaj au declarat că au investit în tehnologii digitale pentru lanțul de aprovizionare în cursul anului precedent, majoritatea investind mai mult decât planificaseră inițial.
  • Deși actorii din sectorul auto și din cel al produselor de bază, de exemplu, au fost reticenți în a se angaja în investiții suplimentare pe fondul incertitudinii de la începutul anului 2020, 100% dintre respondenții din aceste sectoare au făcut-o în cele din urmă.
  • De asemenea, aproape toate companiile au menționat că au planuri privind investițiile digitale viitoare.

De ce este tehnologia modernă un factor cheie de diferențiere în domeniul gestionării lanțului de aprovizionare? Răspunsul este simplu: oferă beneficii enorme prin consolidarea colaborării între toate părțile interesate și sisteme.

  • Într-o lume globalizată, succesul oricărei organizații este direct legat de utilizarea instrumentelor digitale moderne, a analizelor avansate și a unui mediu conectat.
  • Instrumentele bazate pe inteligență artificială oferă soluții în timp real pentru a optimiza performanța lanțului de aprovizionare prin agregarea rapidă a datelor din sisteme separate și permit valorificarea deplină a cunoștințelor organizaționale.
  • Gestionarea electronică a lanțului de aprovizionare permite reducerea costurilor de inventariere și îmbunătățirea comunicării cu partenerii.
  • Un sistem complet digitalizat și integrat ajută la evaluarea rezilienței unui lanț de aprovizionare și a elementelor sale, la definirea și evaluarea comparativă a planurilor de îmbunătățire, luând în considerare, în același timp, posibilele alternative care pot consolida rețeaua în viitor.

Valoarea adăugată pe care o poate oferi o astfel de transparență sporită și bine concepută este enormă, fiind în beneficiul tuturor nodurilor unui lanț de aprovizionare, inclusiv al producătorilor, al specialiștilor în logistică și al utilizatorilor finali.
Soluția de fabricație digitală de la Mitsubishi Electric, "e-F@ctory Alliance", este o abordare avansată care are impact atât asupra sistemelor de gestionare a lanțului de aprovizionare, cât și asupra sistemelor de gestionare a lanțului de inginerie:

  • Aceasta combină tehnologia informației și tehnologia operațională cu know-how-ul dobândit pentru a realiza un mediu FA integrat care reduce costul total pe parcursul întregului proces de producție, de la proiectare și fabricație până la produsul finit și întreținerea acestuia.
  • Ajută la accelerarea ciclului de îmbunătățire a productivității și a calității, aducând beneficii pe care mulți producători se străduiesc să le obțină, cum ar fi termene de livrare mai scurte și o calitate și o eficiență mai ridicate ale producției, precum și capacitatea de a reacționa în mod flexibil la fluctuațiile cererii.
  • Tehnologiile cu gemeni digitali permit sincronizarea producției digitale și a celei din lumea reală.

    Photo: Getty Images

Articole similare


Subiecte

Supply chain