MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Supply chain

Mitsubishi Electric's e-F@ctory Alliance accelerează transformarea producției

15.11.20233 minute de citit

V ére digitálnej transformácie môžu výrobcovia zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu investovaním do odolných a zabezpečených automatizačných systémov a dodávateľských reťazcov.

Una dintre cele mai mari provocări pentru lanțurile de aprovizionare ale organizațiilor de astăzi este complexitatea și amploarea globală a operațiunilor. Orice număr de scenarii, dintre care aproape toate sunt imposibil de prezis, pot crea instantaneu condiții care pun în pericol aceste operațiuni. Pentru a face lanțul de aprovizionare eficient, este necesară o soluție cu adevărat cuprinzătoare și scalabilă, care să conecteze producătorii de componente industriale cu integratorii de sisteme specializați și furnizorii de software.

  • e-F@ctory Alliance face parte din conceptul e-F@ctory al Mitsubishi Electric, care sprijină companiile în transformarea lor digitală.
  • e-F@ctory Alliance este o rețea globală de companii partenere care colaborează la nivel individual pentru a oferi soluții flexibile și optimizate pentru diverse cerințe ale clienților. Peste 900 de membri la nivel mondial (inclusiv parteneri SI, software și dispozitive) fac parte din aceasta.
  • e-F@ctory Alliance reprezintă o combinație de cunoștințe umane, producție digitală, automatizare și inginerie digitală.
  • Scopul final al e-F@ctory Alliance este de a oferi o arhitectură deschisă și consistentă la toate nivelurile. Aceasta include integrarea perfectă a domeniilor IT și OT pentru a sprijini conectivitatea verticală.

Care sunt obiectivele e-F@ctory Alliance?

Îmbunătățire

  • Rezultatele de diagnosticare în timp real sunt returnate la locul de producție în stratul de margine
  • Rezultatele analizei offline din sistemul IT sunt returnate la locul de producți

Analiză

  • Prelucrarea inițială a datelor de la locul de producție se realizează în stratul de margine (diagnosticare în timp real).
  • Datele importante sunt trimise fără rapid în stratul IT și analizat

Vizualizare

  • Datele de la locul de producție sunt colectate în timp real.

Și cum beneficiază partenerii de cooperarea în cadrul e-F@ctory Alliance?

  • Îmbunătățirea compatibilității cu produsele Mitsubishi Electric FA prin îmbunătățirea ușurinței de utilizare și a conexiunii.
  • Partajarea celor mai recente informații tehnice.

Angajamentul preeminent al e-F@ctory Alliance este de a ajuta afacerile să avanseze în călătoria lor către fabricația digitală, cu conectivitate de mare viteză, date fiabile și control precis. Ca rezultat, este permisă crearea de lanțuri de valoare digitale de la un capăt la celălalt, fiind asigurate soluții complete pentru clienți.

Photo: Getty Images


Articole similare


Subiecte

Supply chain